Skip to content Skip to navigation

12/20/2017 | Smarte Linearaktuatoren im Automatisierungsbereich: neues Thomson-Video erläutert die Funktionen und Vorteile

20.12.2017, Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, resümiert in einem neuen Video die Vorzüge smarter Aktuatoren, die sich durch integrierte Elektronik auszeichnen. Es erläutert, wie smarte elektromechanische Aktuatoren die Forderung von Konstrukteuren und Entwicklern nach verbesserter Vernetzungsmöglichkeit, anwendungstechnischer Flexibilität und Kosteneffizienz erfüllen. Zudem wird ihre Verwendung in Fabriken, Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen sowie in der Gebäudeautomation illustriert.

Håkan Persson, Global Product Line Director für Aktuatoren bei Thomson, stellt die Vorteile smarter Aktuatoren dar: „Smarte Aktuatoren unterstützen OEM-Konstrukteure dabei, smartere Maschinen mit smarteren Komponenten zu entwickeln. Ihre Bordelektronik übernimmt Steuerungsfunktionen wie Schalten, Positionsrückführung, Systemdiagnosen und Kommunikation, die bislang extern realisiert wurden. Durch die Integration der Elektronik direkt in das Aktuator-Gehäuse reduzieren sich die Komponentenkosten, Installationskosten und der andernfalls notwendige Planungsaufwand. Zusammen mit gleichzeitig fortschreitenden Weiterentwicklungen der Leistungsdichte und der Schutzarten gegen Umgebungseinflüsse können Ingenieure heute mehr Bewegungsachsen ‚elektrifizieren‘ als bislang für möglich erachtet. Damit rücken Aktuatoren nicht zuletzt in den Fokus von Industrie 4.0.“

Smarte Aktorik: Das neue Video ist auf dem YouTube-Kanal von Thomson abrufbar.

 

Vorteile der smarten Aktorik

Im Einzelnen werden in dem Video die Funktionen des Electrak® Modular Control System (EMCS) und die damit verbundenen Vorteile der Electrak HD-Aktuatoren erläutert:

  • Wahlweise absolute oder inkrementale Positionsrückführung vom integrierten Potentiometer oder Encoder
  • Endlagen-Ausgangssignal, das angibt, wenn der Aktuator eines seiner Hub-Enden erreicht hat
  • Externe Ansteuerung des Aktuators durch Niederstromschalten dank integrierter H-Brücken-Schaltfunktion
  • Hohe Positioniergenauigkeit und Nachlaufkontrolle durch dynamisches Bremsen
  • Netzwerk-Kommunikation für die Zustandsüberwachung, Diagnosen und sonstige Nutzung über J1939 CAN-Bus-Konnektivität
  • Aufteilbarkeit der Last auf bis zu vier Aktuatoren dank erweiterter Synchronisierungsfunktion
  • Verbesserte Leistung über den gesamten Lebenszyklus des Aktuators dank Echtzeit-Überwachung der Spannung und Temperatur sowie der Möglichkeit einer Abschaltung bei Überlast.

Anwendungsbereiche für smarte Aktuatoren

Neben den Grundlagen zur smarten Aktorik erläutert das Video, wie diese Vorteile in den folgenden Einsatzbereichen realisiert werden:

  • Fabrikautomation, wo Gabelstapler, Fördersysteme und fahrerlose Flurfahrzeuge von smarten Funktionen wie Steuerbarkeit und Konnektivität profitieren
  • Fahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen, bei denen Anwender aus den Bereichen Landwirtschaft, Baugewerbe, Schiffsbau und öffentlicher Personenverkehr die Vorteile erhöhter Effizienz und vereinfachter Verdrahtung genießen
  • Gebäudeautomation wie Jalousiesteuerungen, Treppenlifte und medizinische Mobilitätsgeräte, die Anwendern Vorteile wie eine verbesserte Steuerbarkeit und eingebaute Sicherheitsfunktionen bieten.

Technologische Möglichkeiten

Smarte Aktorik offeriert Thomson mit seinen Produktreihen Electrak HD, Electrak Throttle und WhisperTrak™, die sämtlich über eine hohe Schutzart verfügen, sodass sie auch für widrige Umgebungsbedingungen geeignet sind.

Von der Integration der Elektronik in mechanische Aktuatoren profitieren sowohl die Steuerbarkeit und konstruktive Flexibilität als auch die Installations- und Wartungsfreundlichkeit. Darüber hinaus gelangen Aktuatoren auf diese Weise in die Welt der Industrie 4.0, da sie die Vernetzung der Maschinen untereinander deutlich vereinfachen.

 

Thomson ist es sehr daran gelegen, dem Markt der Antriebstechnik immer wieder neue Impulse zu verleihen, sowie auch sein anwendungsspezifisches und technisches Fachwissen allgemein verfügbar zu machen. Zu diesem Zweck veröffentlicht Thomson regelmäßig Schulungsvideos, Webinare und technische Whitepaper auf www.thomsonlinear.de. Konstruktionsingenieure haben dadurch eine reichhaltige Auswahl an technischen Informationen und Leitfäden, es werden alternative Technologien erläutert und verglichen, und kostenlose Online-Tools vereinfachen den Auswahlprozess von Antriebskomponenten.

Das neue Video finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=Ay4fEXzESss Weitere Informationen zu smarten Linearaktuatoren von Thomson finden Sie unter: www.thomsonlinear.com/smart

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

back to top