Skip to content Skip to navigation

5/17/2011 | Le nouveau centre de solution en ligne Thomson répond aux questions relatives à la technologie de mouvement mécanique et électromécanique

Wolfschlugen, ALLEMAGNE – Thomson, fournisseur de systèmes novateurs de mouvement et de guidage linéaires, présente son nouveau « Solution Center ». En tapant l’adresse http://www.thomsonlinear.com/solution_center, les développeurs, constructeurs et utilisateurs finaux de systèmes de mouvement et de guidage linéaire trouveront une banque de données de connaissances interactive en ligne qui leur fournira une réponse technique détaillée aux questions les plus diverses sur le « Linear Motion ». On peut citer parmi les questions traitées le choix, les possibilités d’utilisation, l’installation, la maintenance et l’application générale de composants et systèmes de mouvement linéaire. Un masque de recherche intuitif permet aux utilisateurs de saisir les mots clés de leur question et de sélectionner en outre la catégorie de produits à laquelle leur question se rapporte. Les résultats de la recherche peuvent être triés par pertinence, actualité ou fréquence de consultation par les autres utilisateurs. Par exemple, si l’utilisateur saisit « load » comme terme recherché, le système affichera des réponses aux questions telles que : « Les vis à billes supportent-elles la charge radiale ? » ou « Puis-je utiliser un actuateur au-delà de la charge nominale ? »

Des questions et réponses peuvent également être communiquées selon les catégories de produits prédéterminées. Si la « Knowledgebase » laisse un problème donné sans réponse, les utilisateurs peuvent aussi saisir des questions directes qui seront traitées dans les meilleurs délais par les collaborateurs de l’équipe d’assistance Thomson.

Les catégories de produits du Solution Center sont les suivantes : actuateurs linéaires, actuateurs linéaires de précision, embrayages et freins, roulements linéaires, vis à billes et vis-mères, arbres de transmission spéciaux, billes de précision, vérins, guidages et glissières linéaires et unités de positionnement. Les contenus spécialement rédigés correspondent toujours à l’état le plus récent des connaissances et les nouvelles découvertes sont rajoutées en permanence – ceci afin de fournir les meilleures réponses possibles aux diverses questions rencontrées dans l’optimisation des performances de ces solutions de mouvement mécaniques et électromécaniques.

À propos de Thomson

Avec plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de la technologie de mouvement, Thomson est le leader incontesté du secteur pour la fabrication de roulements à billes à bague Bushing® et sur rail, d’arbres de transmission 60 Case™, de vis à billes lisses et roulées, d’actuateurs linéaires, de vérins, d'embrayages, de freins, de systèmes linéaires et d’accessoires correspondants. Thomson a inventé le roulement à billes linéaire à bague Bushing en 1945 et à réussi depuis lors à poser continuellement de nouveaux jalons dans le développement de solutions de mouvement destinées aux entreprises spécialisées dans les domaines les plus variés, comme l’industrie aéronautique ou l’industrie de l’armement. Thomson Industries, Inc. possède des ateliers de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie ainsi qu’un réseau international de plus de 2 000 revendeurs.

back to top