Skip to content Skip to navigation

2/22/2011 | Thomson盛装亮相上海国际太阳能展

2011年2月22日-24日,Danaher旗下Thomson,Setra, Gems和Kollmorgen四大子公司将首度联合参展在上海新国际展览中心举办的“SNEC第五届(2011)国际太阳能光伏展览会”,展示在太阳能 光伏领域独到的测量与运动控制解决方案。展位号:N5馆373

丹纳赫太阳能行业测量与运动控制解决方案,由在业内享有盛名的Thomson直线运动单元、螺旋升降机、减速机和工业直线执行 器,Setra700和730系列真空计,Gems RFA、RFO流量开关,以及Kollmorgen伺服电机和驱动器四大部分有机组成。更低的能耗和单位成本,更高的控制精度,更可靠且更更方便操作的测 控模式,都在此解决方案中得到了淋漓尽致的体现。

Thomson的直线运动单元在晶体炉行业已经得到了用户的一致好评。目前国际、包括国内主流的晶体炉厂家均已使用。在晶体炉 中,Thomson直线运动单元主要负责提升冷凝中的石墨保温罩。该应用要求提升运动稳定且均匀,刚性好、无爬行,而且要能适应晶体炉的高温环境,坚实耐 用。Thomson直线运动单元采用整体导轨式设计,具有重复精度高、精度一致性好、高刚性、结构紧凑、重量轻等优点。经过多年来行业内广泛的应用验证, 已经成为这一应用的行业标杆。

同时,Thomson的螺旋升降机和减速机也是晶体炉中必不可少的产品。来自德国的螺旋升降机,技术成熟、易于安装、采用方形机 壳,易于热量散发,并配有如高温防护罩等丰富的附件。另外,每种螺旋升降机的核心部件均采用精密梯形丝杠或滚珠丝杠传动,广泛应用的晶体炉的开启、闭合能 应用。配合Thomson减速机,为晶体炉的长期稳定运转提供了坚实的保证。

除了在晶体炉上的应用,Thomson的工业直线执行器在太阳能电池板跟踪器上也有广泛应用。高效率的太阳能电场,电池板就像向日 葵一样总是追逐着太阳的踪迹。直线执行器可以保证在室外恶劣的环境下,调整太阳能电池板的俯仰、左右方向,使电池板能最大的吸收太阳的能量。 Thomson执行器品种齐全、多用于室外环境,工作寿命达几十万次以上,远远超出的太阳能电场的要求。随着中国太阳能工业的繁荣发展,我们将更多的看到 Thomson产品的身影。

欢迎您光临我公司展台,恭候您的莅临!

详情请咨询我公司网站:http://www.thomsonlinear.com.cn/

或拨打咨询热线:400 666 1802

关于Thomson 作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴承、60 Case™ 轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了直线滚珠衬套轴 承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲, 并通过2000多家分销商服务全球客户。

back to top