Rodamientos de Chumacera

Para admitir cargas de trabajo de livianas a pesadas y optimizar la precisión, los rodamientos lineales de Thomson están disponibles con instalación de fábrica en diversas configuraciones de chumaceras para ajustarse a los requisitos de sus aplicaciones.

¿Cuál es la mejor configuración de chumacera para su aplicación?

Las chumaceras para rodamientos lineales RoundRail de Thomson proporcionan autoalineación y mayor tolerancia de paralelismo reducido en comparación con las guías de rieles cuadradas. También tienen una instalación más sencilla y económica sin comprometer requisitos de rendimiento importantes. Los rodamientos de chumacera se pueden instalar con apoyos continuos o en los extremos, soportan bien las cargas de momento, y ofrecen bajo arrastre y excelente suavidad.

A continuación se detallan las configuraciones de chumaceras de Thomson disponibles con propiedades en función de la selección de rodamientos lineales RoundRail. Salvo algunas excepciones, la mayoría de las configuraciones pueden combinarse. Por ejemplo, hay una configuración estándar ajustable, doble y cerrada disponible.

 

 

Abierta o cerrada.Las chumaceras abiertas se utilizan con ejes de apoyo continuo, en tanto que las chumaceras cerradas se utilizan en aplicaciones con apoyos en los extremos. 

 

 

 

Bearing

Simple o doble.Todas las chumaceras vienen con el rodamiento Linear Ball Bushing® instalado. Las chumaceras simples tienen un rodamiento lineal, en tanto que las chumaceras dobles son más largas y tienen dos rodamientos lineales. 

single or twin pillow block bearing

Ajustable o no ajustable. Los rodamientos de chumacera también están disponibles con carcasas ajustables o fijas, no ajustables. Las chumaceras ajustables poseen un tornillo de ajuste, o tornillos de ajuste en el caso de una chumacera doble, lo que permite ajustar el juego radial, o la pestaña, entre el eje y el rodamiento lineal. 

Ajustable o no ajustable

Estándar, con brida o montaje lateral. Las chumaceras estándar se montan con la superficie de montaje paralela al eje. Las chumaceras con brida también están disponibles cuando la superficie de montaje está paralela al eje. Las chumaceras de montaje lateral son chumaceras abiertas con la superficie de montaje a 90 grados de las chumaceras estándar. 

Estándar, con brida o montaje lateral.

Elegir una chumacera de Thomson

Rodamientos y guías lineales: aspectos básicos para ingenieros de diseño

Cómo utilizar las chumaceras ajustables para optimizar la precisión

Rodamientos y guías lineales: aplicaciones de diseño

CAPACITACIÓN SOBRE RODAMIENTOS DE CHUMACERA

CHUMACERAS

Las chumaceras están disponibles en varias configuraciones diferentes.

  • Abierta o cerrada
  • Simple o doble
  • Ajustable o no ajustable
  • Estándar o con brida

Todas las chumaceras vienen con un rodamiento instalado. Todas las chumaceras se proveen con escobillas, a menos que se especifique lo contrario.

MÁS INFORMACIÓN
RODAMIENTOS DE CHUMACERA AJUSTABLE

Las chumaceras ajustables están diseñadas de manera tal que la pestaña puede cambiarse a través del ajuste de la chumacera. El siguiente video muestra los pasos para ajustar una chumacera ajustable a fin de reducir la pestaña.

MÁS INFORMACIÓN
MANTENIMIENTO

Los rodamientos Ball Bushing® y RoundWay® se envían con aceite para evitar la oxidación (a menos que se especifique lo contrario). El aceite para evitar la oxidación no es un lubricante adecuado para el uso. Antes de la instalación, se debe aplicar una pequeña cantidad de grasa o aceite a los rodamientos para que funcionen correctamente. La elección del lubricante depende de varios factores.

 

Estas son algunas pautas generales para facilitar la elección entre las opciones de lubricantes disponibles:

  • Las cargas livianas y las altas velocidades funcionan bien con aceite de máquina o grasa de baja viscosidad.
  • Las cargas y velocidades medias funcionan bien con grasa NLGI 1 o 2.
  • Las cargas elevadas pueden requerir grasa con un aditivo EP2. La sigla EP corresponde a “presión extrema” (Extreme Pressure en inglés) y utiliza aditivos especiales para evitar que la grasa se descomponga a altas presiones. Este tipo de grasa dará un aspecto opaco a los ejes de acero.
  • LinearLube® de Thomson es apto para la mayoría de las aplicaciones industriales y figura en el listado de la FDA.
MÁS INFORMACIÓN