Skip to content Skip to navigation

Materyal İşleme

Materyal İşleme

Daha İyi, Daha Hızlı, Daha Akıllı

Thomson'un sunduğu ürünler ve teknik bilgi, daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı ekipman tasarımı için size yardımcı olacaktır.

Modern üretim ortamlarında, materyalin, hızlı, doğru ve etkili bir şekilde hareket ettirilmesi oldukça zor bir görev olacaktır. Optimum hareket kontrol ürünlerinin kullanılması, müşterilerin zaman ve paradan tasarruf etmesine olanak tanır, bu da rakiplerinize nazaran size avantaj sağlar

Thomson'un Rekabet Gücü Yüksek Bileşenleri:

1) Üstün Ürünler - En geniş yelpazeye sahibiz ve hazır olarak standart, modifiye edilmiş standart ve tamamen özel yapım çözümler sunabiliyoruz. Tasarımlarımız, üretimlerimiz ve optimizasyonlarımız:

  • Lineer rotlu ve rotsuz aktüatörler
  • Lineer kılavuzlar ve yataklar (yuvarlak ve kare raylar)
  • Bilyalı ve kılavuz vidalar
  • Lineer sürgüler ve sistemler
  • True planetary dişli kutuları
  • Sarma yaylı ve sürtünmeli debriyajlar, yaylı setli frenler ve çözücüler

2) Üstün teknoloji - Thomson otomotiv, uçak, gıda, sağlık ve diğer birçok sektörde faaliyet gösteren birçok şirkete malzeme işleme uygulamaları için bileşen ve çözüm sağlamaktadır. Bunların tümü, aynı kalite ve performans derecesinde üretilmiştir ve bu da Thomson'ın hareket konusunda dünya lideri olmasını sağlamıştır. Thomson bileşenlerini kullandığınızda, malzeme işleme ekipmanınızın üretim ömrü süresince içiniz rahat olabilir.

3) Tarafsız Tasarım Çözümleri -  Benzersiz ürün yelpazemiz, tamamen agnostik çözümlere bağlılığımız ile kaliteden ödün vermeyen tasarımları teşvik eder. Optimal, standart, modifiye edilmiş standart ve tamamen özel tasarımlar konusunda 60 yılı aşan deneyimimiz ile optimal çözümler geliştirmek üzere uygulama yükünü ve hareket profillerinizi test etme konusunda oldukça yetkin durumdayız.

  • Piyasaya hızlı sunum ve uygun maliyet için kurulum gerektirmeyen ürünler
  • Hidrolik veya pnömatik kullanımdan elektrikli aktüatör dönüştürme
  • Çevrimiçi boyut belirleme ve seçim araçları

Çevrimiçi boyut belirleme ve seçim araçları

Deneyimli Thomson mühendisleri tasarım sürecinize erken aşamalarda katkıda bulunduğunda, makine performansı, ömrü ve maliyetini en iyi düzeylere çekebilirsiniz. Analiz, modifikasyon ve sıfırdan tasarım çözümlerimizden faydalanın. Size daha fazla özgürlük tanıyan ve piyasaya sunma hızınızı artıran akıllı standardizasyondan faydalanın. Ve sonuçların tahmin edilebilir mükemmellikte olduğunu bilerek arkanıza yaslanın. Bazı temel unsurlar aşağıdaki gibidir:

  • Geliştiriyoruz
    Her tasarımın kolaylıkla özelleştirilebilir hale getirilmesini sağlayan standart platformlar
  • Üretiyoruz
    Müşterilerimizin piyasaya sunum süresini hızlandırmak ve maliyetlerini düşürmek için kurulum gerektirmeyen ürünler
  • Testler Gerçekleştiriyoruz
    Ürünlerimizin uygulamanız üzerinde değerlendirilmesini sağlamak üzere ekipman üzerinde kapsamlı

Bu süreç geliştirmelerini kalitesi kanıtlanmış, mühendislik işlemleri yapılmış bileşenler ve kurulumu önceden yapılmış sistemler ile birleştirdiğimizde, gıda işleme makinesi projenizi optimize etmiş olacaksınız.

Geniş Bir Uygulama Yelpazesine Hitap Ediyoruz

  • AGV kamyonları
  • Otomatik depolama ekipmanı
  • Taşıma sistemleri
  • Asansörler
  • Ergonomik iyileştirmeler
  • Çıkarma ekipmanı
  • Besleme ekipmanı
  • Forkliftler
  • Kaldırma yardımcıları
  • Manipülatörler
  • Baş üstü vinç sistemleri
  • Hasta asansörleri
  • Paletleyiciler
  • Seç ve kullan
  • Robotlar
  • Güvenlik iyileştirmeleri
  • Depolama ekipmanı
  • Taşıma ekipmanı
  • Havaalanı bagajı işlemi ekipmanı

Uygulamaları

Uçak Kanatları İşlemleri

Çok az sektörde, uçak yapımı gibi işleme sistemlerine dair yüksek talep vardır. Çok büyük ve ağır nesnelerin işleme alınması, aşırı hassasi...

Kurulum Hattı Motoru İşlemleri

Bir kurulum hattında, materyalin hat üzerindeki belirli kurulum noktalarına sürekli bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Zeminde alan kaplamadan materyalleri olduk&ccedi...

Dikey Kaldırma Modülü - Otomatik Depolama

Materyallerin depolamaya alınması ve depolamadan çıkarılması, lojistik açıdan büyük zorluklar oluşturur. Doğru zamanda doğru parçanın bulunması &cced...

Gıda Konteynırı Paletleme

Gıda sektörü, materyal işleme ekipmanına oldukça önem verir. Mandıralar, fırınlar ve bira fabrikaları gibi yerlerdeki zorlu koşullar nedeniyle ekipman su, nem...

Araba Şasisi Nakliyesi

Materyal işleme çözümleri, bazı durumlarda birbirine bitişik olarak yerleştirilemeyen üretim hücrelerinin bir araya getirilmesini içerebilir. Mal,...

Kamyonlar ve Hareketli Kaldırma Destekleri

Kamyonlar ve hareketli kaldırma destekleri, modern atölyelerde malzeme işleme süreçlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirmekte kullanılır. Burada...

back to top