53 fitlik bir yarı römorkun kapasitesi, iki büyük evin mobilyalarını taşımak için fazlasıyla yeterli olan yaklaşık 3500 fit küptür. Bu tür araçları yüklemek ve boşaltmakla görevli olanlar için güvenli, güvenilir ve kullanımı kolay yükleme rampaları çok değerli olabilir. Ve bu insanlar profesyonel nakliyeciler değil de bando takımı sanatçılarının ebeveynleri olduğunda, süreci kolaylaştırma ihtiyacı daha da acildir.
Oklahoma, Edmond'daki Clubhouse Trailer Company (“The Clubhouse”), bando takımlarının ekipmanı performanstan performansa taşımak için kullandığı özel römork yapımında uzmanlaşmış tek şirkettir. Yakın zamana kadar, yükleme rampalarını yerleştirmek ve istiflemek için hidrolik silindirler kullanıyorlardı, ancak son zamanlarda elektrikli aktüatörlere geçtiler. Bu şekilde, yürüyüş sanatlarının çok ötesinde etkileri olan lojistik verimlilikler ve iyileştirmeler sergiliyorlar.
The Clubhouse tarafından Edmond Santa Fe Lisesi için inşa edilen bunun gibi bando gruplarına yönelik tipik bir yarı römork, bir milyon dolar değerinde ekipman taşır.
Sahaya çıkış
Tipik bir bando takımı, yüz veya daha fazla üyeye sahip olabilir, bu da yaklaşık bir milyon dolar değerinde ekipman anlamına gelir. Sezonda, yılda 20'ye kadar performans sergileyebilirler ve bazen aynı gün toplanıp farklı yerlere gitmeleri gerekebilir. Yükleme ekiplerinin The Clubhouse'un kurucu ortakları Jeff Hadley ve Drew Taylor gibi gönüllü bando velilerinden oluşması zorluğu artırır.
2010 yılında, çocuklarının lisesinde aşırı derecede bir römork ihtiyacı vardı, bu yüzden onlar için yenilenmiş bir yarı römork kullanarak bir tane yapmaya karar verdiler. Sonuç büyüleyiciydi ve komşu okul bölgeleri onu bando yarışmalarında görünce onlar da bir tane istedi. İlk başta, Taylor ve Hadley diğer projeleri isteksizce üstlendiler, ancak en sonunda yan projelerinin tüm potansiyelini fark ettiler. Yedi yıl içinde, bir zamanlar iki kişilik bir hafta sonu ve akşam hobisi tam zamanlı bir iş ve Central Oklahoma'daki en hızlı büyüyen, özel şirket haline geldi.
Rampa Artırma
İlk Clubhouse römorklarında, römork tabanının altındaki depolama kanallarından kayan ve operasyon için yan yana duran iki manuel rampa kullanılıyordu. İş, büyüyen müşteri tabanının taleplerini karşılamak için genişledikçe, Taylor ve Hadley hidrolik silindirlerle çalışan katlanır rampalar ekledi. Rampalar iki segmentteydi. Römork tabanına sabitlenen hidrolik silindirler rampayı yükseltip alçaltırken, rampanın alt tarafında yer alan iki silindir rampa uzatma bölümünü kontrol ediyordu. Yükleme tamamlandığında, silindirler rampayı tekrar yukarı çeker ve bir sonraki dağıtıma gitmeye hazır olarak, römorkun arkasında duracak şekilde istiflerdi.
Hidrolik kontroller iyi çalışsa da, büyüyen iş daha fazla yenilik talep ediyordu ve The Clubhouse kurucuları hidrolik teknolojinin onları sınırladığını hissetti.
Hadley, "Hidrolik kullanıyorduk çünkü dünya oradaydı" dedi. “Bize çok iyi hizmet ettiler, ancak proje sayısı arttıkça aşırı sıcaklıkların üstesinden gelme, treyler oturması ve ağırlık dağılımı gibi konularda performans tutarsızlıkları görmeye başladık.”
Verimli Bir Geçiş
Hadley, "Thomson ile temasa geçene kadar ilk alternatif arayışımız boşa çıktı" diye devam etti. “İşte o zaman ’hah’ anımızı yaşadık. Aradığımız işlevselliğin çoğunun, bir aktüatörün kendisinden elde ettiğiniz bir şey olmadığını, akıllı bir aktüatörle uygulamanıza ekleyebileceğiniz işlevsellikte olduğunu fark ettik.”
Hadley bir sonraki projesi için rampayı kontrol eden hidrolik silindirleri dört Thomson Electrak® HD elektrikli lineer aktüatörle değiştirdi. Bunlar, 28 inç'e kadar uzanan genel rampa hareketini kontrol ederken, rampa katlama bölümünü genişleten ikisi 18 inç'e ulaştı. (Şekil 1)
![](/ds_images/image_press_pics/Trailer-Ramp.jpg)
![](/ds_images/image_press_pics/SmartActuator1.jpg)
Şekil 1. Dört Thomson Electrak HD elektrikli aktüatör (ikisi zeminde ve ikisi rampanın altında) The Clubhouse'un römork rampa hareketini güvenli bir şekilde kontrol etmesini sağlar.
Rampa performansını optimize etme
Elektrikli aktüatörlere geçiş, hidrolik silindirlerde karşılaştıkları aşırı sıcaklık tepkisi sorunlarını hemen ortadan kaldırdı.
Hadley, “Bir bando, bir hafta soğuk bir kuzey ikliminde römorku kullanıyor olabilir, ancak sonraki hafta Rose Bowl Geçidi için güneye gidebilir” diye belirtti. “Bu tür aşırı sıcaklıklar sıvıyı etkiler ve sık ayarlama gerektiren rampa katlama, sıralama ve yerleştirme süresini etkileyebilir. Elektrikli aktüatörler bu tür değişikliklere tabi değildir ve çevre ve ortam sıcaklıklarından bağımsız olarak tutarlı çalışma sağlar.”
Ayrıca elektronik kontroller, hareket veya aktif yükleme sırasında rampanın emniyete alınmasını da kolaylaştırmıştır. Rampanın her bölümü 250 pound ağırlığındadır ve taşıma ve çalıştırma sırasında emniyete alınmalıdır. Hidrolik silindirlerde, güç kesildiğinde, bu bileşenlerde hala conta sızıntılarından akma vardı, ancak Electrak HD aktüatörleri, istenmeyen hareketi ortadan kaldıran elektronik sert kilitleme işlevine sahiptir.
Pürüzsüz hareketler
Electrak HD'nin yerleşik elektroniği, CAN bus ağıyla birleştiğinde, rampa aktüatörlerinin tutarlı ve senkronize hareketini sağlar. (Şekil 2)
Hadley, “Rampa dağıtımı başladığında, segmentlerin işleri başlatmak için harekete geçmesi ve ardından hareket sonrasında düzleşmesi gerekiyor” diye belirtti. “Hidrolik silindirlerin her biri bağımsız olarak çalışır, bu nedenle silindir performansının kendisinde herhangi bir değişiklik olursa, rampa burkulma veya bükülme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. The Thomson eşitleme yazılımı, aktüatörün çalışmasını uyumlu hale getirerek her aktüatöre dengeyi korumak için ne zaman hareket etmesi gerektiğini söyler. Aynı şey, geri geldiğinde de olur ve genel olarak, senkronizasyon özelliği tüm rampa işlemini hızlandırır.”
Şekil 2. Thomson Electrak HD'nin senkronizasyon özelliği, sorunsuz, güvenli ve hızlı rampa operasyonunun koordine edilmesine yardımcı olur.
Bakım avantajları
Hidrolik sıvının ortadan kaldırılmasının da birçok faydası vardır. The Clubhouse ekibi, sıvıyı hidrolik silindirlere getirmek için gerekli paslanmaz çelik boruları elle bükerek ve monte ederek saatlerce uğraşmıştı. Hafif boru ayrıca, duvarlara yanlış bağlanmış aletler tarafından ezilmeye ve ardından tehlikeli sızıntılara maruz kalabilir. Thomson aktüatörleri ile tüm kablolar duvar panellerine, zeminin altına veya tavana yuvalanarak korunur.
Taylor, “Thomson aktüatörleri ile kurulum süresini yaklaşık yüzde 75 oranında azalttık ve çalıştırma sırasında bağlantı elemanlarından hidrolik sızıntı arayan bando velilerine ihtiyacımız yok” diye belirtti.
Kolaylık için yenilik
Taylor ve Hadley, Electrak HD aktüatörlerinin yeteneklerine aşina oldukça, römorklarına hidrolik alternatifi arayışında hiç beklemedikleri şekillerde işlevsellik eklemeye başladılar. Elektrikli aktüatörler, müşterilere herhangi bir römork projesi için aşağıdakiler dahil olmak üzere yeni, benzersiz seçenekler sunmalarını kolaylaştırdı:
- Hareketli Zemin – Electrak HD'nin senkronizasyon özelliği, ikinci katın bir bölümünün 16 inçlik bir aralık içinde istenen herhangi bir yüksekliğe sorunsuz bir şekilde yükseltilmesini sağlayarak, ambalaj makinelerinin baş üstü ve zemin altı alanını optimize etmesine olanak sağlar.(Şekil 3).
(Şekil 3). Aktüatör senkronizasyonu, operatörlerin depolama alanını artırmak için bu hareketli zemini yükseltmesini sağlar.
- Geri çekilebilir elektrikli arka merdivenler – Önceki arka merdivenler yaylıyken, yeni, elektrik tahrikli merdivenler daha kolay ve daha güvenlidir. (Şekil 3)
- Geri çekilebilir elektrikli ön merdivenler – Arka merdivenler için geri çekilebilir tasarımı çözdükten sonra, bunu römorkun önü için kopyalamak yeni ve kullanışlı bir erişilebilirlik seçeneği oluşturdu. (Şekil 4)
Şekil 4. Elektrikle çalışan merdivenler, The Clubhouse römorkları için yeni, daha güvenli erişilebilirlik seçenekleri açtı.
- Tubavator – Bu elektrikli asansör, her biri 85 pound'a kadar çıkabilen tuba gibi bandonun en ağır ekipmanının yüklenmesini kolaylaştırmak için römorkun sokak tarafındaki açık bir kapısından dışarı uzanır.
Yenilik için ortaklık
Hadley, ürün işlevselliğine ek olarak, Thomson mühendislerini kurulum tasarımı zorluklarını çözmeleri ve The Clubhouse'un Electrak HD'nin çeşitli akıllı özelliklerini programlamasına yardım etmeleri konusunda takdir eder.
Hadley, “Bir aktüatör tertibatını duvara monte etmekte sorun yaşadığımızda, Thomson motoru 90 derece döndüren bir tasarımla geri döndü” diye belirtti. “Mevcut montaj noktalarına bağlanırken rampa çerçevelerimize aktüatörleri monte etmemizi sağlamak için aktüatör borusuna dört inçlik bir uzantı eklediler. Hasarlı bir aktüatörü çıkarmamıza olanak sağlamak için, konektör fişini söküp bir sonraki aktüatör için kablo demetini yerinde bırakmamız için bize bir yol verdiler. Neye ihtiyacımız olursa olsun, çözümlerle geldiler.”
Yürüyüş
Şimdiye kadar The Clubhouse, çeşitli projelerde Thomson Electrak HD aktüatörün beş farklı konfigürasyonunu kullandı. Örneğin bir römork rampalara, ön merdivenlere, arka merdivenlere, hareketli zemine ve Tubavator'a güç sağlayan 11 aktüatör kullanır. The Clubhouse yılda yaklaşık 50 römork üretmeye devam ediyor ve ABD'deki binlerce aktif lise, kolej ve davul toplulukları programı ile işlerinin büyümekten başka bir şey yapması pek mümkün değil.
Gelecekteki bando römork yeniliklerinin hangi yöne gideceğini kimse kesin olarak bilmiyor, ancak Hadley ve Taylor, ağır yükü elektrikli aktüatörlerin kaldıracağından oldukça eminler.