Rulmanlar, şaftlar, aktüatörler ve kayar birimler gibi doğrusal hareket bileşenler, birçok farklı türden sanayi makinesinde yoğun olarak kullanılmakta olduğundan, mühendisler bileşen tasarımını, konfigürasyonunu ve sipariş sürecini ne kadar sadeleştirebilirse, üretim maliyetlerini de bir o kadar düşürebilmektedir.
Örneğin, tipik bir paletleyicide diğer makine parçaları ile dikkatlice entegre edilmesi gereken 20'ye kadar hareket kontrol bileşeni kullanılabilmektedir. Şaft gibi yalnızca tek bir bileşenin bile belirlenmesi için ilgili adımların üzerinden geçilmesi saatler alabilmektedir. Kalan hareket kontrol bileşenlerinin belirlenmesi, süreci saatlerden günlere yaymakta ve tüm bileşenleri sevkiyata hazır bir paletleyicide bir araya getirmeniz haftalar ve hatta aylar alabilmektedir.
Önceden seçilmiş ve test edilmiş bileşen teknik özelliklerinin yer aldığı çevrim içi kitaplıklar ile birlikte yeni çevrim içi araçlar, seçim, konfigürasyon ve sipariş süresini dakikalara düşürerek ve bir sonraki gün sevkiyatın yapılmasını mümkün kılarak tüm makine tasarım aşamaları genelinde entegrasyonu basitleştirmektedir.
E-Ticaret sanayileşiyor
Dizüstü bilgisayarlar veya ev eğlence sistemi elektronikleri gibi tüketici ürünlerini satın alanlar, çevrim içi seçim, konfigürasyon ve siparişin avantajlarından uzun süredir faydalanmaktadır. Ancak hareket kontrol sistemleri gibi ürünler konusunda e-ticaret oldukça geride kalmıştır; bunun nedeni, çoğunlukla teknik özellik seçeneklerinin kapsamın ve karmaşıklığıdır.
Geleneksel seçim teknolojisi, sıklıkla kullanıcıları birden fazla seçim yolundan önceliklendirilmemiş sonuçlara yönlendirmektedir. Örneğin, bir hareket bileşeninin bir prototipine veya numunesine ihtiyaç duyan bir makine tasarımcısının en iyi parçaya ulaşmadan önce yüzlerce seçeneği incelemesi gerekebilmekte ve bu da saatler sürebilmektedir.
Bu çevrim içi teknik özellik belirleme süreci, temel uzmanlık alanına girmeyen bir uygulama için bileşen parçaları seçmekte olan bir tasarımcı için özellikle zorlayıcı olabilmektedir. Örneğin; "doğrusal rulmanlar" için arama yapmaları durumunda döküm setleri, doğrusal kılavuz rayları, doğrusal şaftlar, destek rayları, rakorlu rulmanlar ve kare rulmanlar için yüzlerce sonuçla karşılaşabilmektedirler. Böyle bir durumda da ihtiyaçlarını karşılayan en 'uygun' bileşene ulaşmadan önce bunların tasnif edilmesi, karşılaştırılması ve sonuçların analiz edilmesi gerekecektir.
Hızlı olma ihtiyacı
Hızlı ve kolay seçim yapmak, özellikle mühendislik ekiplerinin çözümleri her zamankinden hızlı sunma baskısı altında olduğu günümüzde kritik önem taşımaktadır. Projeler de her geçen gün daha da karmaşıklaşmakta, gelişmiş kontroller, IIoT, dijital imalar ve rekabetçi bir konumda kalmak için gerekli olan diğer yenilikleri içermeye başlamaktadır. Gelişmiş çevrim içi araçlar, yanlış uygulamalar ve yeniden sipariş edilen parçalar için bekleme süresini ortadan kaldırırken tasarımcıların bu talepleri karşılamasına yardımcı olabilir.
Taleo üzerine imalat, endüstriyel internet ticaretine doğru ilerlemede kilit bir tetikleyici unsur olmuştur. 3 boyutlu baskı, CNC işleme ve enjeksiyon kalıp gibi uygulamalar, e-ticaretten faydalanan ilk uygulamalardan olmuştur. Çevrim içi araçlar, tasarımcıların 2 boyutlu tolerans çizimi oluşturma, bunu yerel tedarikçiye gönderme ve fiyat teklifini bekleme ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Tasarımcılar, fiyatlandırma ve bekleme süresi gibi değişkenlerin nasıl ayarlanacağını gerçek zamanlı olarak görebilmekte ve bu da temel uygulamayı riske atmadan projeleri çok daha makul maliyetlerle gerçekleştirilebilir kılmaktadır. Thomson Industries tarafından sunulanlar gibi daha gelişmiş olan araçlar, rulman sınıfı yuvarlaklık seviyesi, yüzey bitirmesi veya düzlük gibi teknik özellikleri mümkün kılarak çok daha ayrıntılı seçimler yapılabilmesini sağlamaktadır. (Şekil 1.)
Zamanı sıkıştırma
Bir otomobil montaj hattında bir yükün aktarılması için bir bileşene ihtiyaç duyan bir tasarımcı, uç kısmında montaj deliği açılmış, özel uzunlukta bir şafta ihtiyaç duyabilir. Geçmişte mevcut olan e-ticaret araçlarını kullanırken öncelikle bileşeni Solid Works gibi 3 boyutlu bir modelleme yazılımında tasarlamaları gerekmekteydi Daha sonra, boyut ve tolerans baskısı oluşturmaları, bunu bir tedarikçiye göndererek manuel bir fiyat teklifi vermelerini beklemeleri, ardından bu teklifi buna dayalı olarak bir metraj cetveli oluşturacak satın almaya iletmeleri gerekmekteydi. Ancak adedi değiştirmek ya da tasarım değişiklikleri uygulamak istemeleri halinde, tüm sürece baştan başlamak zorunda kalmaktalardı.
Şekil 1: Thomson’un özel işlenmiş şaftlar için yeni çevrim içi Instant 3D Quote Aracı, tasarımcıların bir çizimi karşıya yüklemesini ve konfigürasyon değişikliklerinin fiyatlandırma ve bekleme süresini nasıl değiştirdiğini gerçek zamanlı olarak görebilmesini mümkün kılmaktadır. Daha sonra, onlara nihai bir fiyat teklifinde bulunulmaktadır.
Günümüzde, tasarımcılar bir STEP dosyasını bir modele sürükleyebilmekte ve ardından bunu bir çevrim içi araca yükleyebilmektedir. Örneğin; şaftlarda, araç, bir azaltma, delik vb. gerekip gerekmediğini görmek için istemde bulunacaktır. Ayrıca açılması gereken bir eksenel delik bulunması halinde bunu fark edecek ve gerekiyorsa ne tür dişlere ihtiyaç duyulduğunu soracaktır. Bunun ardından anlık bir teklif sunacaktır.
Tasarımcı, teslimat gerekliliklerini özelleştirebilmekte ve değiştirebilmekte veya malzemeyi karbon çelik yerine paslanmaz çelik olarak belirterek bu değişikliklerin fiyatı nasıl etkilediğini anında görebilmektedir. Aynı zamanda, üretim sonrası için seçenekleri görebilmekte ve modellerinde daha sonradan bir değişiklik yapmaları durumunda yeni dosyayı karşıya yükleyerek revize edilmiş fiyatlandırma ve teslimat seçeneklerini görebilmektedir. Gelişmiş çevrim içi araçlar ile süreç dakikalar içerisinde tamamlanabilmektedir.
Uygulama odağı
Geleneksel araçlar söz konusu olduğunda, bir trende kullanmak için rulmana ihtiyaç duyan bir tasarımcının dışarıda hangi türden rulmanları kullanabileceğini önceden bilmesi gerekmekteydi. Gelişmiş modern araçlar ile ihtiyaç duydukları rulman türü ve gereken desteğin niteliğini bilmeleri yeterli olmaktadır. Daha sonra kendilerine standart rulman türlerinin görseller sunulmakta ve hangilerinin korozif olabilecek ya da neme maruz kalabilecek ortamlar için tasarlandığı hızlıca görülebilmektedir.
Şekil 2: Thomson tarafından sunulan yeni nesil çevrim içi ürün seçimi araçları sezgisel ve hızlıdır; tasarımcıların aşina oldukları görsellerle işe başlamasını ve seçimlerini amaçladıkları uygulamaya göre daraltmasını mümkün kılar.
Daha sonra, seçeneklerden birine tıklandığında sipariş için seçenekler ve fiyatlandırma ile birlikte yük, strok ve diğer seçenekler gösterilmektedir. Bu aşamada, tasarım mühendisleri kendi çizimlerine dahil etmek üzere hızlıca bir CAD modelini yükleyebilirler. (Şekil 3)
Şekil 3: Tasarımcılar doğru fiyat ve teslimat şartlarında ihtiyaç duydukları ürüne ulaştığından emin olduğunda, hızlıca bir 3D CAD dosyasını indirebilir, dinamik olarak oluşturulmuş bir özellik sayfasını paylaşabilir ve/veya doğrudan satın alım yapabilir.
Dönüşüm yolda
Tüm bu yetkinlikler mevcut durumda hazır ve tamamen kullanılabilir durumdadır. Bunlar henüz her hareket kontrol ürünü ve her makine için mevcut olmayabilir ancak sektör hızla bu yönde ilerlemektedir. Daha fazla ilerleme gösterilmesi çoğunlukla mevcut araçların doğru içerik ile doldurulması ve tasarımcıların bu yeni yeterliklerden faydalanma konusunda eğitilmesi ile sağlanacaktır.