Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

리드와 피치의 차이
볼 및 리드 스크류에는 종종 스크류를 작동하는 여러 개의 나사산 또는 여러 줄이 있습니다. 이를 여러 줄 스크류라고 합니다. 스크류가 여러 줄 스크류일 경우 리드와 피치가 동일하지 않습니다.

리드는 스크류 1회전당 너트가 이동하는 거리입니다.
피치는 스크류 나사산의 두 랜드 사이의 거리입니다.

1줄 스크류의 경우 리드와 피치가 같습니다.
2줄의 경우 리드는 피치의 2배입니다.
4줄의 경우 리드는 피치의 4배입니다.

다음 애니메이션에서는 스크류가 모두 1번 회전합니다. 이러한 스크류는 모두 피치가 동일하지만 리드는 서로 다릅니다. 스크류가 회전하면 볼 너트가 이동하면서 화살표가 스크류를 따라 이동합니다. 2줄이 어떻게 1줄보다 두 배 더 먼 거리까지 화살표를 이동하는지 확인하십시오. 4줄은 1줄보다 4배 더 먼 거리까지 이동합니다.

리드와 피치 비교 애니메이션

아래 비디오에서는 리드 및 피치를 포함해 몇 가지 볼 스크류 기본 용어를 설명합니다.

볼 스크류 어셈블리 식별 리드와 피치 비교


back to top