Möglichkeiten der Elektrik
![B (microsite) - Grain_Bin_Seed_Tender_vdde.mp4](http://play.vidyard.com/QDx6rUHsSPL9ASPZpuyQwV.jpg?)
Die Liste der Anwendungen und Verwendungsmöglichkeiten elektrischer Linearaktuatoren ist ebenso lang wie die Liste ihrer Vorteile gegenüber Pneumatik- oder Hydraulikzylinder.
Elektrische Aktuatoren können diese Technologien beispielsweise in Baugruppen für Lenkhilfen, Kippschaufeln und Frontladern, Mähwerken und zahlreichen weiteren Anwendungen im Bereich der Gelände- und Straßenbau-Fahrzeuge übertreffen.
Machen Sie Gebrauch von unserer unvergleichbar breiten Produktpalette an standardisierten und kundenindividuell gefertigten Linearaktuatoren und Ihr Projekt ist besser abgestimmt und arbeitet effizienter.
Wodurch zeichnen sich elektrische Linearaktuatoren aus? Dies ist nur ein Auszug an Beispielen für mobile Gelände-Anwendungen:
- Konstruktionsmaschinen und -Fahrzeuge
- Straßen-Instandhaltung
- Landwirtschaft / Ackerbau
- Forstwirtschaft
- Torf-/Rasen- & Garten-Maschinen/-Fahrzeuge
- Bahnlinien
![](img/moh_opportunities.jpg)
Elektrische Linearaktuatoren zeichnen sich dann aus, wenn Steuerbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von höchster Wichtigkeit sind.”
Unser Know-how in mobiler Geländefahrzeug-Technik ist dermaßen spezialisiert, dass wir in der Lage sind, Produkte zu entwerfen, die nicht nur außerordentlich robust und zuverlässig sind, sondern auch mit einer enormen Wiederholgenauigkeit und Effizienz arbeiten.
Welche Anwendungen sind für elektrische Aktuatoren geeignet? Die Einsatzgebiete sind unglaublich vielfältig; fast überall, wo steuerbare Bewegungen stattfinden sollen. Ziehen Sie Thomson's elektrische Aktuatoren immer in Betracht beim Konstruieren von:
Automatisierter Bewegung, wie:
- Heben und Senken eines Mähwerks, Straßenpflasterer oder Kehrmaschine
- Schalten eines manuellen Getriebes
- Anheben von Rollstühlen auf ein Transportfahrzeug
- Anheben von Motorrollern auf ein Transportfahrzeug
- Bedienen von Türen an großen Off-Road Fahrzeugen
- Ausfahren von Abdeckungen an Wohnmobilen
Automatisierte Prozesse, wie:
- Heuballen-/Rundballen-Presse
- Regulieren der Trichteröffnung eines Salz-/Sand-/Düngemittel-Streuers für gleichmäßiges Austragen
- Heben und Senken von Stromabnehmern an elektrischen Schienenfahrzeugen
Fernsteuerungen, wie:
- Drosselklappe am Heck von Müllwagen
- Positionieren der Ab-/Ausgabe an einem großen Häcksler, einer Schneefräse oder einem Mähdrescher
- Heben und Senken von Trittstufen einer Forstmaschine
- Regulieren von Trichtern an Salz-/Sand-/Düngemittel-Streuern entsprechend der Geschwindigkeit für gleichmäßige Austragemenge
- Leeren eines Grasfangkorbes im Sitzen
- Öffnen/Schließen der Motorhaube eines Bootes
- Positionieren von Boot, Behinderten- und Fahrzeugsitzen
- Gurtstraffung
Personen-, Öffentlichkeits- und Arbeitersicherheit, wie:
- Elektrische Treppenabdeckung an einem Wohnmobil
- Drosselklappensteuerung für eine Baumstumpffräse, um den Bediener vor umherfliegenden Holzsplittern zu schützen
- Medizinische Abfäll- und Müllkomprimierung
Fragen Sie einen Thomson Anwendungsingenieur, ob elektrische Linearaktuatoren in Ihrem Projekt besser geeignet sind als pneumatische oder hydraulische Zylinder. Er wird wahrscheinlich mit “Ja” antworten und die richtige Lösung ist schnell für Sie gefunden. Sprechen Sie jetzt mit einem Thomson Experten.