Montage
Grundlegender Montage-Leitfaden
Die einwandfreie Funktion des Glide Screw™ in einer Anwendung ist in erster Linie von der Lagerart abhängig. Da der Glide Screw™ eine Kombination aus Spindel und Linearlager ist, sind zwei Faktoren bei der Montage ausschlaggebend: die Aufnahme nicht-axialer Lasten bei beständiger Positioniergenauigkeit. Die Belastungskurven basieren auf der Ablenkung der Spindel und sind nicht von der Mutter abhängig. Deshalb bestimmt die Steifigkeit der Baugruppe die Belastbarkeit.
Schritt für Schritt zur Montage
1. Auswahl der EndabstützungZum Öffnen anklicken
Es sollte möglichst ein Festlager gewählt werden. Eine einfache Abstützung ist typischerweise ein einzelnes Radiallager, das axiale Abweichungen aufnehmen kann. Typische Montagearten sind entweder Flansch- oder Blocklager.
![](images/steps/step_1.jpg)
2. Auswahl des MotorsZum Öffnen anklicken
Wählen Sie den Motor und die Kupplung aus. Typischerweise kann dies über Riemen-, Getriebe- oder eine axiale Kupplung realisiert werden. Die Integration des Glide Screw™ mit einem Schrittmotor ist auch möglich, was das System vereinfacht und Platz spart.
![](images/steps/step_2.jpg)
3. Auswahl der MuttervarianteZum Öffnen anklicken
Flanschmuttern und zylindrische Muttern sind zwar Standard, aber gerne bieten wir Ihnen auch andere Lösungen an. Thomson fertigt individuelle Konfigurationen, kundenspezifische Aufnahmen und hilft Ihnen bei der Auslegung.
![](images/steps/step_3.jpg)
4. Auswahl der VerdrehsicherungZum Öffnen anklicken
Um einwandfrei zu funktionieren bedarf es bei der Montage des Glide ScrewTM einer externen Vorrichtung am Muttergehäuse, die ein Verdrehen ausschließt. Zwei mögliche Beispiele hierfür sind die Verdrehsicherung über eine Nut oder über eine Linearführung.
![](images/steps/step_4.jpg)
5. EinbauZum Öffnen anklicken
Nachdem alle Komponenten ausgewählt sind, ist die eigentliche Montage sehr einfach. Anschrauben und los geht’s! Es ist keine Ausrichtung erforderlich, da das Antriebssystem und die Führung bereits perfekt ausgerichtet sind.
![](images/steps/step_5.jpg)