Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

새로운 SMLA 시스템 구축을 위해 구성 요소를 선택할 경우 궁극적으로 경험은 원하는 대로 사용할 수 있는 최고의 도구입니다. PLC, 모션 컨트롤러, 드라이브 등과 관련해서 시스템 설계자가 사용할 수 있는 여러 가지 기본 설정이 있습니다. 그러나 사용할 수 있는 몇 가지 일반 지침이 있으며, 이러한 지침은 다음 섹션에 개략적으로 설명되어 있습니다.

SMLA 선택
요구사항에 적합한 SMLA를 선택할 때 하중 및 속도, 사용 가능한 드라이브 전류 및 전압, 선호하는 구성(MLS, MLN 또는 MLA) 등과 같은 고려해야 하는 많은 요소가 있습니다. 시스템 요구사항에 따라 SMLA 내의 모터를 원하는 속도, 가속도, 필요한 일반 모션 프로파일로 프로그래밍할 수 있습니다. 주요하게 고려해야 하는 사항은 원하는 하중 및 속도 요구사항에 적합한 모터 크기를 선택하는 것입니다. 개별 모터 성능 도표는 SMLA 브로슈어 내에서 찾을 수 있으며 이 도표를 살펴봐야 합니다. 일반적으로 모터 크기를 결정할 때 최소한 50% 이상의 여유를 두는 것이 좋습니다. 임계 및/또는 세부 크기를 결정하려면 Thomson 엔지니어와 요구사항을 논의하십시오.

PLC, PC 또는 마이크로 컨트롤러 선택
CPU 선택은 전적으로 시스템 설계자에게 달려 있습니다. 종종 시스템 내의 기존 PLC, PC 또는 마이크로 컨트롤러를 활용할 수 있습니다. 처음부터 시작할 경우 다음 질문을 자문해 보십시오. CPU가 혹독한 산업 조건에 노출될 경우 PLC에 도움이 될 수 있는가? PC를 활용하면 작업을 더 쉽게 수행할 수 있는 경우 자체 소프트웨어를 작성할 것인가? 또는 이 CPU를 회로 보드와 소형 마이크로 컨트롤러에 통합하는 것이 합당한가?

모션 컨트롤러 및 드라이버 선택
모션 컨트롤러
모션 컨트롤러를 선택할 때 가장 먼저 확인해야 하는 것은 PLC/PC, 스테퍼 드라이버 및 전압 소스와 같은 다른 시스템 구성 요소와의 호환성입니다. 모터 속도는 드라이버가 컨트롤러를 통해 공급하는 펄스율(초당 펄스)로 제어됩니다. 필요한 속도에 따라 모션 컨트롤러가 해당 펄스율을 출력하여 필요한 속도에 도달할 수 있는지 확인해야 합니다. 모션 컨트롤러가 이 펄스율을 출력할 수 있어야 하며 스테퍼 드라이브가 이 펄스율을 수신해서 SMLA로 보낼 수 있어야 합니다. 필요한 펄스율을 결정하는 등식이 아래에 나와 있습니다.

  • 선형 속도: 원하는 선형 이동 속도(in/s)
  • 리드: 스크류 1회전당 리드 스크류 이동 거리(in/rev)
  • 회전당 모터 스텝: 모터 1회전당 스텝 수(스텝/rev). 모든 SMLA는 회전당 200스텝입니다.
  • 스텝당 펄스: 스텝당 펄스(펄스/스텝) SMLA는 1스텝당 1펄스입니다.
  • 마이크로스텝: 마이크로 스테핑 분해능(마이크로스텝/스텝)
필요한 펄스율을 계산하면 PLC, PC 또는 마이크로 컨트롤러가 별도의 마이크로 컨트롤러 없이도 이 주파수를 스테퍼 드라이브로 보낼 수 있는지 알 수 있습니다.
스테퍼 드라이브
컨트롤러와 마찬가지로 사용자는 시스템의 다른 모든 구성 요소, 특히 스테퍼 모터 및 컨트롤러와 연결할 수 있는 능력을 기반으로 드라이브를 선택해야 합니다. Thomson 표준 SMLA 스테퍼 모터의 경우 드라이브가 4선 양극 모터 연결을 허용할 수 있어야 합니다. 시스템의 전기적 속성도 고려해야 합니다. 모터에 대한 출력 전류, 전원 공급장치의 최대 입력 전압, 모터 인덕턴스와 같은 항목을 검토해야 합니다. 컨트롤러와 마찬가지로 드라이브가 모터를 필요한 속도로 구동할 수 있게 하려면 필요한 펄스율도 고려해야 합니다.
마이크로 스테핑
다양한 마이크로 스테핑 분해능을 제공하는 여러 가지 고유한 스테퍼 모터 드라이브가 있습니다. 요구사항에 따라 마이크로 스테핑은 특히 매끄러운 모션이 필요한 경우에 고려할 수 있습니다. 마이크로 스테핑은 기본적으로 SMLA 모터 회전당 표준 200스텝을 제공하며 각 스텝을 ½스텝, ¼스텝에서부터 더 작은 증분으로 그리고 심지어 1/256스텝으로까지 나눕니다. 아래 그림은 풀스테핑과 마이크로스테핑 간의 차이를 보여줍니다.

풀스테핑과 마이크로스테핑 간의 모션 비교

마이크로스테핑의 경우 더 미세한 분해능으로 전환하여 위치 정확도를 향상할 수 없다는 점에 주목해야 합니다. 스테퍼 모터의 일반적인 회전 정확도는 마이크로스테핑 분해능에 관계없이 약 +/- 0.09도입니다.
마지막 고려사항
위에 제공된 유도 기능은 시스템 구축을 위해 볼파크를 방지하는 방법으로 활용해야 합니다. 완벽히 기능하는 시스템을 구성하려면 시험과 오류를 거쳐야 할 수 있습니다. 항상 숙련된 시스템 설계자의 도움을 받고 가능하면 시스템 계산에 적절한 한계를 추가하십시오. Thomson은 필요한 성능을 얻을 수 있는 SMLA 제품을 추천할 수 있습니다. PLC, 모션 컨트롤러 및 드라이브 제조업체는 제품 선택을 도울 수 있는 전담 엔지니어를 보유하고 있습니다.
back to top